请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 您好、TI 团队:
我没有找到"MSPM0G"系列每个部分的"Pin _Resource _Definition", 数据表中只有最大的资源状态,所以你能像其他 MCU 供应商展示的那样,用 Excel 格式提供每个部分的 pin_definition"。
示例:

顺便说一下、请帮助评估" MSPM0G3507 - 48引脚"是否 可以支持以下资源:
1个 LIN
25个 GPIO
10个 PWM
5个 ADC
谢谢!