This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:启用 secureboot 后 Uniflash 不工作

Guru**** 2578665 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210895/am2434-uniflash-not-working-after-enabling-secureboot

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你好

我将从 GP 迁移到 HS 芯片、并尝试写入 OTP 和启用 secureboot。

将 RSA 密钥写入 OTP 但未启用 secureboot (未设置-- keyrev 1)后、我能够使用 uart_uniflash.py 加载我的未签名 SBL 并引导我的应用程序。

在执行相同的过程但启用 secureboot 并构建已签名的 SBL 和已签名的 uniflash 映像后、uniflash 无法接收 SBL。

我尝试了使用有符号和未符号的 uniflash 映像以及有符号和无符号 SBL 映像。

您对这一问题有什么建议吗?

此外、如果我在运行 gen_keywr_cert.sh 时没有执行写保护、我可以启用然后禁用 secureboot 吗?

谢谢

密钥