This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:OSPI 闪存 IO 擦除扇区不能成功?

Guru**** 2441080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209988/am2434-ospi-flash-io-erase-the-sector-can-not-success

器件型号:AM2434

您好、专家!

我要求在这里为我的客户提供帮助。

在我们使用 EVM 和  OSPI 闪存 IO 示例时、它可以如下所示逐步运行:

但我们 屏蔽了下面的块擦除代码、并且只保持按扇区擦除的器件、它无法正常工作。

然后按如下所示逐步运行、它会显示"某些测试已失败!!"

那么、您可以在这里提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 先生:

    这是 TI-EVM/LP 还是 具有自定义闪存的定制电路板 ?

    如果这是自定义闪存、则说明使用的闪存部件是什么。

    如果这是 TI 的 AM243x-EVM、则使用的闪存器件为  S28HS512T 。 该闪存具有 多种闪存阵列模式。

    我们支持的配置是256KB 统一扇区地址映射。 要使用混合配置、(顶部/底部/两者) 4KB 扇区需要根据扇区数量进行配置和处理。 之后、可使用 扇区擦除命令来擦除它。

    希望它有所帮助。

    此致、
    Aakash