请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好、专家!
我要求在这里为我的客户提供帮助。
在我们使用 EVM 和 OSPI 闪存 IO 示例时、它可以如下所示逐步运行:

但我们 屏蔽了下面的块擦除代码、并且只保持按扇区擦除的器件、它无法正常工作。

然后按如下所示逐步运行、它会显示"某些测试已失败!!"
那么、您可以在这里提供一些建议吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我要求在这里为我的客户提供帮助。
在我们使用 EVM 和 OSPI 闪存 IO 示例时、它可以如下所示逐步运行:

但我们 屏蔽了下面的块擦除代码、并且只保持按扇区擦除的器件、它无法正常工作。

然后按如下所示逐步运行、它会显示"某些测试已失败!!"
那么、您可以在这里提供一些建议吗?

尊敬的 绍兴柯先生:
这是 TI-EVM/LP 还是 具有自定义闪存的定制电路板 ?
如果这是自定义闪存、则说明使用的闪存部件是什么。
如果这是 TI 的 AM243x-EVM、则使用的闪存器件为 S28HS512T 。 该闪存具有 多种闪存阵列模式。
我们支持的配置是256KB 统一扇区地址映射。 要使用混合配置、(顶部/底部/两者) 4KB 扇区需要根据扇区数量进行配置和处理。 之后、可使用 扇区擦除命令来擦除它。



希望它有所帮助。
此致、
Aakash