请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 您好!
是否可以生成占空比增大、频率也增大的 PWM?
实现变频 PWM 驱动器的策略是什么?
答:我们是否可以在每次设置 PWM 占空比时动态设置 PWMGenPeriodSet?
b:我们如何根据使用的是低频还是高频占空比发生器、使用以不同频率运行的不同 PWM 发生器、并从同一引脚生成 PWM 信号。
此致、
电流
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以生成占空比增大、频率也增大的 PWM?
实现变频 PWM 驱动器的策略是什么?
答:我们是否可以在每次设置 PWM 占空比时动态设置 PWMGenPeriodSet?
b:我们如何根据使用的是低频还是高频占空比发生器、使用以不同频率运行的不同 PWM 发生器、并从同一引脚生成 PWM 信号。
此致、
电流
您好 CAN、
qiang zhang 说:a. 我们是否可以在每次设置 PWM 占空比时动态设置 PWMGenPeriodSet?
什么类型的应用会要求您同时更改周期和占空比? 通常、只需更改占空比。 但是、如果您的应用需要动态地更改周期、您仍然可以这样做。 请参阅数据表。
b:我们如何根据使用的是低频还是高频占空比发生器、使用以不同频率运行的不同 PWM 发生器、并从同一引脚生成 PWM 信号。
[/报价]我认为不可能在同一个引脚上使用不同的发生器。 每个 PWM 发生器 只有一个计数器、但是 使用两个不同的比较器来与两个引脚相关联-换句话说、两个匹配值。 您可以使用发生器2 (只与 PWM4/5引脚相关)在只与发生器0相关的引脚(PWM0/1)上产生 PWM。