This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:可变频率 PWM 生成

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209667/tm4c123gh6pm-variable-frequency-pwm-generation

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

是否可以生成占空比增大、频率也增大的 PWM?

实现变频 PWM 驱动器的策略是什么?

答:我们是否可以在每次设置 PWM 占空比时动态设置 PWMGenPeriodSet?

b:我们如何根据使用的是低频还是高频占空比发生器、使用以不同频率运行的不同 PWM 发生器、并从同一引脚生成 PWM 信号。

此致、

电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、

    qiang zhang 说:
    a. 我们是否可以在每次设置 PWM 占空比时动态设置 PWMGenPeriodSet?

     什么类型的应用会要求您同时更改周期和占空比? 通常、只需更改占空比。 但是、如果您的应用需要动态地更改周期、您仍然可以这样做。 请参阅数据表。  

    [quote userid="91011" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209667/tm4c123gh6pm-variable-frequency-pwm-generation

    b:我们如何根据使用的是低频还是高频占空比发生器、使用以不同频率运行的不同 PWM 发生器、并从同一引脚生成 PWM 信号。

    [/报价]

     我认为不可能在同一个引脚上使用不同的发生器。 每个 PWM 发生器 只有一个计数器、但是 使用两个不同的比较器来与两个引脚相关联-换句话说、两个匹配值。  您可以使用发生器2 (只与 PWM4/5引脚相关)在只与发生器0相关的引脚(PWM0/1)上产生 PWM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ralph、是的、我们实际上可以即时改变周期、但我认为、由于我使用 PB6和 PB7、我需要在不同的主题中提出一个有关我的设置的更基本的问题。

    此致、

    电流