请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2431 spruj63.pdf、EVM 用户指南、第3.3节介绍了一个 EVM 的加电/断电过程。
- 使用 PCIe 电缆在两个 PCIe 插槽之间连接两个 EVM (一个作为根复合体、另一个作为端点)时、如何处理电源?
- 是否仅对根复合体 EVM 施加12V 电源?
- 在两个 EVM 上都提供3.3V 电压时、隔离这两个电源应使用什么方法?
- 是否有文档提供了有关使用公型转公型 PCIe 电缆连接两个 Sitara EVM 的信息?