This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:上电/断电过程

Guru**** 2760735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208505/am2431-power-on-off-procedure

器件型号:AM2431

spruj63.pdf、EVM 用户指南、第3.3节介绍了一个 EVM 的加电/断电过程。

  • 使用 PCIe 电缆在两个 PCIe 插槽之间连接两个 EVM (一个作为根复合体、另一个作为端点)时、如何处理电源?
  • 是否仅对根复合体 EVM 施加12V 电源?
  • 在两个 EVM 上都提供3.3V 电压时、隔离这两个电源应使用什么方法?
  • 是否有文档提供了有关使用公型转公型 PCIe 电缆连接两个 Sitara EVM 的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    遗憾的是、我们不提供显示通过公头转公头 PCIe 电缆连接多个 Sitara EVM 的文档。

    您需要考虑的注意事项可确保以下几点:

    1. 每个 Sitara MCU 都需要确保明确遵循其自己的加电顺序(见数据表)。

    2. 需要对器件之间的任何连接进行配置或门控(使用缓冲器或类似器件),这样,如果 MCU 在不同时间斜升电源,则不会违反 MCU 之间连接的未上电器件上 IO 引脚的绝对最大规格。  根据数据表、IO 引脚上允许的最大电压为"IO 电源电压+ 0.3V"、如果 IO 电源电压由于未斜升而仍然为0V、则不能在引脚上允许超过0.3V。

    关于 PCIe 特定问题、我们的一些 PCIe 专家会收到该主题的通知、并应能够帮助回答您的问题。

    谢谢。
    Mike