This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:CA 和 DQS 上的 LPDDR 信号问题

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1205673/am2431-lpddr-signal-issue-on-ca-and-dqs

器件型号:AM2431
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

大家好

关于 LPDDR4信号的问题。  请参阅 Excel 工作表。

CA 转换时间相对于 CK 变化较大、DQ 转换时间相对于 DQS 变化较大。
波形由存储器制造商观察。 他们说 LPDDR4访问有问题。 在 客户的测试台上、主板工作正常、因此 他们怀疑内存制造商的主板是否损坏了。 他们说 CPU 侧可疑存在故障、 因为 CA 和 DQS 信号是由 CPU 侧生成的。  
您是否对这些行为的根本原因有任何想法?  

谢谢。此致、
田代浩一郎  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    TT 将分配给专家。

    请预计响应会延迟。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro-San,

    您从何处获得 DDR_SIGNALS (No134).xlsx 文件? 我假设您从客户那里获得该信息、那么他们为 LPDDR4驱动程序使用了哪些 LPDDR4设置?

    请尝试使用以下 URL 生成 LPDDR4驱动程序:

    SysConfig (TI.com)

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    此问题已得到解决。
    客户尝试了使用完全相同的 LPDDR4设置的不同电路板。 它工作正常。
    其结论为单板故障。

    BTW、SysConfig 用于 LPDDR4设置。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎