This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3505:VDD/VSS 去耦电容值

Guru**** 2811605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1206222/mspm0g3505-vdd-vss-decoupling-capacitor-value

器件型号:MSPM0G3505

大家好、

MSPM0 G μF MCU 硬件开发指南(slaae76a)指出:"TI 建议将10 μ F 和0.1nF 低 ESR 陶瓷去耦电容器组合连接到 VDD 和 VSS 引脚、可以使用值更大的电容器、但可能会影响电源轨斜升时间。" 第二页的"注释"下方。

不过、在图1-1和图2-3中连接了10uF 和0.1uF。

以下哪项陈述是正确的?

此致、

久留米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    感谢您指出这一点。 请使用10uF 和0.1uF (100nF)的旁路电容器。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brandon:

    希望您能够修改一下数据表。

    此致、

    久留米