主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
所有、
使用 HET 引擎运行计时器...工作正常
我们有30个定制 PCB ,都使用 Herc,所有相同的硬件,振荡器等...
问题:
如果 VCLK2的运行电压高于其最大值、会有何影响?
我提问的原因:
附加的是 halcogen 设置的屏幕保护罩... SW guen 将 VCLK 设置为150MHz、超过了 TMS5704357的最大值(根据产品说明书 VCLK2 MAX = 110MHz)
还有 halcogen 中的 HET2全局设置。
我们所看到的:
代码生成200、5ms 时隙...我们每秒向每个 Herc 板馈送1个脉冲...对边沿进行轮询、HET 执行它的操作...(非常确定已轮询1PPS 边沿)
代码记录计数。 (在 HERC 的串行端口上经常输出计数/错误的统计数据)
有些电路板一直计数到200 ...有些电路板计数到199、201 ...
我在寻找与此相关的所有内容(即实际晶体振荡器在外部)、等等
同时附上了实际的晶体振荡器电路...
但是...需要知道,正如所问的,运行这个 VCLK 的分支超过 MAX 赫尔克的规格...(不确定是否 Halcogen 只是捕捉进入它的内容,但它是"内部限制",即使你有一个值超过 MAX ,?
像往常一样...我真诚地感谢任何想法/建议...