This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:用于 HET 引擎的 VCLK2

Guru**** 2450140 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1202606/tms570lc4357-vclk2-for-het-engine

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

所有、

使用 HET 引擎运行计时器...工作正常

我们有30个定制 PCB ,都使用 Herc,所有相同的硬件,振荡器等...

问题:

如果 VCLK2的运行电压高于其最大值、会有何影响?

我提问的原因:

附加的是 halcogen 设置的屏幕保护罩... SW guen 将 VCLK 设置为150MHz、超过了 TMS5704357的最大值(根据产品说明书 VCLK2 MAX = 110MHz)

还有 halcogen 中的 HET2全局设置。

我们所看到的:

代码生成200、5ms 时隙...我们每秒向每个 Herc 板馈送1个脉冲...对边沿进行轮询、HET 执行它的操作...(非常确定已轮询1PPS 边沿)

代码记录计数。 (在 HERC 的串行端口上经常输出计数/错误的统计数据)

有些电路板一直计数到200 ...有些电路板计数到199、201 ...

我在寻找与此相关的所有内容(即实际晶体振荡器在外部)、等等

同时附上了实际的晶体振荡器电路...

但是...需要知道,正如所问的,运行这个 VCLK 的分支超过 MAX 赫尔克的规格...(不确定是否 Halcogen 只是捕捉进入它的内容,但它是"内部限制",即使你有一个值超过 MAX ,?

像往常一样...我真诚地感谢任何想法/建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘了附件……对不起那个主任……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了这个

    https://www.ti.com/event/docs/eventresultsaction.tsp?actionId=1058

    HET IDE

    如何获取此应用程序??

    请告诉我

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     发现有一件事、当我使用我的 TI 帐户登录时、无法下载它。 但我所做的是,我 用我的个人邮箱 ID 注册了一个新帐户,并登录了,然后我能够下载它。

    请在结束时尝试相同的操作、并告诉我。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish

    非常感谢您的答复!