This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:GCM、CCM 数据加密模式

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204447/am2432-gcm-ccm-data-encryption-modes

器件型号:AM2432

您好、TI 团队、

我们当前尝试将 AES 加密加速器与 GCM 和 CCM 模式配合使用。

在 API 指南中、两种模式都在硬件中都被列为支持、但在驱动程序中不受支持。  

AM243x MCU+ SDK:SA2UL (TI.com)

是计划在 即将推出的 SDK 中发布更多加密模式、还是我们必须自行实施?

遗憾的是、技术参考手册中也没有太多有关硬件加速器的文档。   

此致

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们在研究这一点

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    [quote userid="5233354" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204447/am2432-gcm-ccm-data-encryption-modes 计划在 即将推出的 SDK 中发布更多加密模式,还是要我们自己实施?

    我需要在内部讨论相同的内容。 我也为此提出了一个内部 TT。

    要自行实施、您可以 申请获取安全文档、其中提供了有关 SA2UL 硬件的更多信息。

    此致、
    Aakash