主题中讨论的其他器件: TM4C129ENCZAD、 EK-TM4C1294XL
我将 SW-TM4C 中的 USB_DEV_BULK 文件夹加载到了 TM4C129ENCZAD 中。
(在 CCS 中并通过 XDS110调试器创建项目。)
加载后 USB 设备被识别为未知。
您希望如何处理此问题?

我当前运行的是 Windows 10。
我想安装与 Win10兼容的驱动程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 SW-TM4C 中的 USB_DEV_BULK 文件夹加载到了 TM4C129ENCZAD 中。
(在 CCS 中并通过 XDS110调试器创建项目。)
加载后 USB 设备被识别为未知。
您希望如何处理此问题?

我当前运行的是 Windows 10。
我想安装与 Win10兼容的驱动程序。
您好 Kanematu-San、
针对基于 TivaWare 的 USB 项目的驱动程序位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\windows_drivers
您可以通过右键点击该设备并选择更新驱动程序(至少英文)来为其手动安装驱动程序 、然后浏览您的计算机以获取本地驱动程序。 然后指向上面的文件夹、以便其可以安装适用于 USB 批量示例的 TivaWare 专用 USB 驱动程序。
此致、
拉尔夫·雅各比
您好 Kanematu-San、
目前我只提供有限的建议、因为这些驱动器非常稳定。
首先、虽然 Windows 无法完全识别该器件、但您可以尝试查看 USB_bulk_example 是否按预期工作以及是否能够传输数据。
下一种 可能的方法是尝试使用 EK-TM4C1294XL 之类的 TM4C EVM、然后查看驱动程序是否被识别-如果是、则可能表明您的定制板存在一些系统级问题。 我不会期望这实际就是这种情况、但它是一种可能的交叉检查。
最后、 这可能是 Windows 特有的问题、其中 Windows 未正确安装驱动程序。 但我不知道如何从这种情况中恢复。
此致、
拉尔夫·雅各比