This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-TM4C:如何修复'未知 USB 设备'

Guru**** 2930650 points

Other Parts Discussed in Thread: SW-TM4C, TM4C129ENCZAD, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1202657/sw-tm4c-how-to-fix-unknown-usb-device

器件型号:SW-TM4C
主题中讨论的其他器件: TM4C129ENCZADEK-TM4C1294XL

我将 SW-TM4C 中的 USB_DEV_BULK 文件夹加载到了 TM4C129ENCZAD 中。
(在 CCS 中并通过 XDS110调试器创建项目。)

加载后 USB 设备被识别为未知。
您希望如何处理此问题?

我当前运行的是 Windows 10。

我想安装与 Win10兼容的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanematu-San、

    针对基于 TivaWare 的 USB 项目的驱动程序位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\windows_drivers

    您可以通过右键点击该设备并选择更新驱动程序(至少英文)来为其手动安装驱动程序 、然后浏览您的计算机以获取本地驱动程序。 然后指向上面的文件夹、以便其可以安装适用于 USB 批量示例的 TivaWare 专用 USB 驱动程序。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我试图把每一个'AMD64','i386','Win2k'在你教的层次结构中,但有一个答复,即最佳驱动程序已经安装。

    在这种情况下、我应该怎么做?
    我是否应该根据 signing.txt 程序执行该过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanematu-San、

    您无需选择子文件夹、只需选择主文件夹即可。 子文件夹用于旧版驱动程序/CPU -最新的 Windows 位于  windows_drivers 主文件夹下。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照你的建议尝试过,但它说最好的驱动程序已经安装。

    在这种情况下、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanematu-San、

    目前我只提供有限的建议、因为这些驱动器非常稳定。

    首先、虽然 Windows 无法完全识别该器件、但您可以尝试查看 USB_bulk_example 是否按预期工作以及是否能够传输数据。

    下一种 可能的方法是尝试使用 EK-TM4C1294XL 之类的 TM4C EVM、然后查看驱动程序是否被识别-如果是、则可能表明您的定制板存在一些系统级问题。 我不会期望这实际就是这种情况、但它是一种可能的交叉检查。

    最后、 这可能是 Windows 特有的问题、其中 Windows 未正确安装驱动程序。 但我不知道如何从这种情况中恢复。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    我认为在这个阶段操作系统也有一个问题。
    您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Kanematu-San、

    我没有 Windows 开发经验、因此无法讨论任何操作系统问题。

    此致、

    拉尔夫·雅各比