你好
我尝试了解 CMPSS 模块。 在 TRM 中、我看到了以下图片:

正确吗、这个模块有两个输出、并且每个输出可以分配给动态 GPIO 或者是否有固定的 GPIO 分配它们?
还是我们只有一个输出?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我尝试了解 CMPSS 模块。 在 TRM 中、我看到了以下图片:

正确吗、这个模块有两个输出、并且每个输出可以分配给动态 GPIO 或者是否有固定的 GPIO 分配它们?
还是我们只有一个输出?
此致
您好,Sri Vidya
我们需要在 FPGA 板中使用比较器模块的输出。 AM263与 FPGA 之间的连接将通过 GPIO 引脚实现。
那么问题是、我们可以将任何 GPIO 引脚直接分配给比较器的输出吗? 比较器的输出是固定的还是可配置的?
我们是为 H 和 L 提供单独的输出、还是为每个 CMPSS 实例提供一个输出?
本文说明我们可以将 CTRIPxOUTx (x="H"或"L")信号连接到输出 X-BAR 以进行外部信号传输、并参阅 GPIO 章节。 但我找不到任何与此主题相关的信息。

谢谢
大家好
是的、我们可以将 CMPSS 输出路由到输出交叉开关。
您可以在 syscfg 中的输出 XBAR 设置中分配所需的 CMPSS 输出。
下面是该代码段的附加代码片段:

TRIP H 和 TRIP L 引脚可单独连接。
这些输出交叉开关连接到 GPIO 引脚、您可以从数据表中获取它们的引脚。 共有16个输出交叉开关。
对于不同的 CMPSS 线路、请检查 TRM 中的 ADC 到 CMPSS 映射部分。
谢谢、此致
Sri Vidya