This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:比较器(CMPSS)模块 AM263

Guru**** 2575385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201484/am2634-comparator-cmpss-modul-am263

器件型号:AM2634

你好

我尝试了解 CMPSS 模块。 在 TRM 中、我看到了以下图片:

正确吗、这个模块有两个输出、并且每个输出可以分配给动态 GPIO 或者是否有固定的 GPIO 分配它们?

还是我们只有一个输出?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    是的、可以通过输出 XBAR、PWM XBAR 等方式购买 CMPSS、具体取决于使用目的。

    高电平比较器和低电平比较器提供的输出如下:

    您希望将这些 GPIO 用于什么目的?

    您能更好地解释一下用例吗?

    谢谢、此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sri Vidya  

    我们需要在 FPGA 板中使用比较器模块的输出。  AM263与 FPGA 之间的连接将通过 GPIO 引脚实现。

    那么问题是、我们可以将任何 GPIO 引脚直接分配给比较器的输出吗?  比较器的输出是固定的还是可配置的?

    我们是为 H 和 L 提供单独的输出、还是为每个 CMPSS 实例提供一个输出?

    本文说明我们可以将 CTRIPxOUTx (x="H"或"L")信号连接到输出 X-BAR 以进行外部信号传输、并参阅 GPIO 章节。 但我找不到任何与此主题相关的信息。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    是的、我们可以将 CMPSS 输出路由到输出交叉开关。

    您可以在 syscfg 中的输出 XBAR 设置中分配所需的 CMPSS 输出。

    下面是该代码段的附加代码片段:

    TRIP H 和 TRIP L 引脚可单独连接。

    这些输出交叉开关连接到 GPIO 引脚、您可以从数据表中获取它们的引脚。 共有16个输出交叉开关。

    对于不同的 CMPSS 线路、请检查 TRM 中的 ADC 到 CMPSS 映射部分。

    谢谢、此致

    Sri Vidya