This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何解读器件 ID 并与芯片版本相关

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201584/tms570ls3137-how-to-interpret-device-id-and-relate-to-silicon-version

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我们正在分析处理器勘误表、注意到有一个是 Sillicon 修订版 C、另一个是修订版 D 。我们想要确认我们的处理器是另一个、 我们 看到了 DevID 寄存器、认为它可用于识别芯片修订版本。   但是芯片修订版本是一 个字母、而从寄存器中读取的数据似乎是一个数字。  对于我们的 电路板、 DevID 寄存器中的 VERSION 字段的寄存器为4 (完整寄存器为802AAD25)。  这是否可以解释为器件版本 D

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    此信息可在器件数据表中找到。

    8.7器件识别码寄存器

    可订购器件型号还包含有关芯片/芯片修订值的信息。

    如8.7器件识别码寄存器所示:

    修订版本 D = 0x802AAD25

    此致、

    Zackary Fleenor