请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好!
我们正在分析处理器勘误表、注意到有一个是 Sillicon 修订版 C、另一个是修订版 D 。我们想要确认我们的处理器是另一个、 我们 看到了 DevID 寄存器、认为它可用于识别芯片修订版本。 但是芯片修订版本是一 个字母、而从寄存器中读取的数据似乎是一个数字。 对于我们的 电路板、 DevID 寄存器中的 VERSION 字段的寄存器为4 (完整寄存器为802AAD25)。 这是否可以解释为器件版本 D
谢谢!