请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X AM243x SDK 附带的 LwIP 协议栈是否支持 TLS? 我在 altcp_TLS (在 networking/lwip 文件夹中)中找到了一个包装器实现、但它引用了几个 mbedtls 头文件、这些文件在 SDK 中似乎没有找到。 mbedtls 本身是否为 network/lwip/lib 中提供的静态库的一部分? 或者、altcp_tls 只是作为示例提供、如果我想使用 TLS、我必须自行包含所有 mbedtls 文件? 提前感谢您的帮助。