This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:AM243x SDK LwIP 协议栈中的 TLS 支持

Guru**** 2526340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201522/mcu-plus-sdk-am243x-tls-support-in-the-am243x-sdk-lwip-stack

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X
AM243x SDK 附带的 LwIP 协议栈是否支持 TLS? 我在 altcp_TLS (在 networking/lwip 文件夹中)中找到了一个包装器实现、但它引用了几个 mbedtls 头文件、这些文件在 SDK 中似乎没有找到。 mbedtls 本身是否为 network/lwip/lib 中提供的静态库的一部分? 或者、altcp_tls 只是作为示例提供、如果我想使用 TLS、我必须自行包含所有 mbedtls 文件? 提前感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    Unknown 说:
    AM243x SDK 随附的 LwIP 协议栈是否支持 TLS?

    是的、TLS 受支持、但它需要 MbedTLS 堆栈库才能使用。

    是 mbedtls 本身是 networking/lwip/lib 中提供的静态库的一部分?

    不可以、MbedTLS 是单独的库。 它不是 LwIP 的一部分。  

    Unknown 说:
    是 altcp_tls、仅作为示例提供、如果我想使用 tls
    、我必须自己包含所有 mbedtls 文件

    的确、它只是提供一个示例、如果您想使用、则需要包含 mbedTLS 文件。

    但值得一提的是、我们将发布作为 MCU SDK (带 lib)一部分的 MbedTLS 堆栈。 计划在2023年3月底推出8.6 SDK 版本。