This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:CAN 帧结束级别宽度错误

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1199440/am2434-the-end-of-can-frame-level-width-error

器件型号:AM2434

大家好、

此图显示了 CAN 信号的结束。 黄色为 CANH、蓝色为芯片 TX 引脚、最后一个电平超过24us。 总线为500K。 该电平宽度显然不符合11898标准、这将导致其他 ECU 检测到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此问题有何回应? 它要求不允许超过5个主要级别...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bruce、

    您能否提供有关 CAN 系统实现/预期的更多详细信息?

    可以使用经典 CAN、还是具有比特率切换功能的 CAN-FD 或不具有比特率切换功能的 CAN-FD?

    您能否提供 MCAN_CFG 寄存器设置的寄存器转储以供参考?

    谢谢你。

    此致、

    Zackary Fleenor