请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 大家好、
此图显示了 CAN 信号的结束。 黄色为 CANH、蓝色为芯片 TX 引脚、最后一个电平超过24us。 总线为500K。 该电平宽度显然不符合11898标准、这将导致其他 ECU 检测到错误。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
此图显示了 CAN 信号的结束。 黄色为 CANH、蓝色为芯片 TX 引脚、最后一个电平超过24us。 总线为500K。 该电平宽度显然不符合11898标准、这将导致其他 ECU 检测到错误。