This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:Keil 编译器版本问题

Guru**** 2530290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1234143/mspm0l1306-keil-compiler-version-issue

器件型号:MSPM0L1306

您好、

我们将 使用 Launchpad 评估 L1306。  客户仅购买了 v6.10.1以前版本的编译器。 使用此编译器、在调试闪存时、L1306很容易被锁定(JLINK 不会识别 MCU)。 我们注意到 TI 建议使用大于 v6.16的编译器版本。 客户通过 v6.16进行了测试、不符合类似的问题。 如果没有正式的 v6.16编译器、您是否可以为客户提供任何建议?

非常感谢。

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joyce、

    很抱歉响应延迟。 我正在与我们的软件团队核实这一点。

    我怀疑我们只使用了您提到的 ARM Clang Compiler v 6.16或更高版本对此进行了测试、但我会进行验证

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的回复、我将等待您的更新~我们想弄清这一点以确保在这位客户中赢得成功、并且不希望此类编译器版本问题成为我们的障碍。  

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    我们的软件团队仅使用 v6.16对此进行了测试、但他们的反馈是、由于我们只有一个 CM0+、我们实际上不需要太特殊的东西来支持 MSPM0。 因此、如果6.10.1版本支持 CM0+、它应该是可行的。  

    他们的建议是、他们应该在 ARM 支持论坛上发布申请。  https://community.arm.com/support-forums/

    此致、
    Brandon Fisher