大家好、我使用了 TI 提供的 example_canCommunication_loopback 作为测试发送和接收功能的参考。 我可以使用 CAN1端口 messageBox2的接收功能来接收 CAN1端口 messageBox1的发送功能所发送的数据、硬件电路没有问题。 在禁用回顾模式后、 我已经 启用了中断接收。 当外部 CAN 助手发送消息时、CAN 中断被触发、但 canGetData 不读取数据。 该函数的第一步确定 NWDATx[regIndex]& bitIndex 始终为0、表示外部数据尚未存储在高速缓存区域中。 如果我希望 CAN1端口的 messageBox2正确接收来自外部的数据。 如何修改代码以确保正确读取数据?
这是我的主要功能