This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:RGMII RD 接口内部下拉电阻值

Guru**** 701280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, DP83TC812R-Q1, TIDA-020047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227403/am2732-q1-rgmii-rd-interface-internal-pull-down-resistor-value

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2732DP83TC812R-Q1TIDA-020047

您好,

RGMII RD 接口在 PHY 端具有外部上拉/下拉电阻器的复位生效规范下用作引导配置功能

因此、我们需要知道 AM2732 RESET 生效状态下 RD 接口内部的下拉电阻值

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在询问您有关这些 AM273x LVCMOS 引脚的内部拉电阻器值的问题。 请等待几天时间进行回复。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。

    标称内部下拉阻抗(具有理想电压、温度、负载等) 为37Ω μ V。 基于非理想因素的真正阻抗范围为20Ω Ω- 69Ω Ω。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor、

    通常、输出 IO 下拉阻抗范围为 20Ω Ω 至100Ω Ω。 RGMII RD 是 AM2732的输入引脚、通常输入引脚的内部下拉电阻范围为 kΩ,Ω、请再次确认。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出信号均使用相同的 LVCMOS 电压缓冲器。  每个引脚都有一个接收 缓冲器、传输缓冲器 和一组相同的拉电阻器。 输入/输出功能只是相关 IOMUX 控制寄存器配置的问题。  

    此致、  

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor、

    感谢您的澄清!

    InTIDA-020047双器件毫米波级联参考设计,DP83TC812R-Q1 strap 配置电阻器为开路或2.49KΩ,Ω 并与 AM2732内部下拉 电阻分压、要定义 两种模式、strap 配置引脚上的电压小于5mV 似乎是不合理的。

    TIDA-020047原理图

    DP83TC812x-Q1符合 TC-10标准的100BASE-T1汽车以太网 PHY 数据表(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有点迷路了。 很抱歉我在这里感到困惑。

    是否锁存了 DP83TC812x-Q1 器件的错误引导模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor、

     TI 内部验证 EVM 并不是 TIDA-020047参考设计的实际问题,我认为这有风险。

    ,、我创建了一个新的 DP83TC812x-Q1线程

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为 DP38TC812x-Q1团队从这一点上会提供最好的帮助。 您能否提供指向新主题的链接以供参考? 请随时再次与我们联系或向我们的其他支持团队提供联系信息(fleenor@ti.com)。  可以在此期间关闭此主题吗?  

    此致、

    扎卡里·弗莱诺