主题中讨论的其他器件:AM2732、 DP83TC812R-Q1、 TIDA-020047
您好,
RGMII RD 接口在 PHY 端具有外部上拉/下拉电阻器的复位生效规范下用作引导配置功能
因此、我们需要知道 AM2732 RESET 生效状态下 RD 接口内部的下拉电阻值
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
RGMII RD 接口在 PHY 端具有外部上拉/下拉电阻器的复位生效规范下用作引导配置功能
因此、我们需要知道 AM2732 RESET 生效状态下 RD 接口内部的下拉电阻值
谢谢!

您好、Fleenor、
感谢您的澄清!
InTIDA-020047双器件毫米波级联参考设计,DP83TC812R-Q1 strap 配置电阻器为开路或2.49KΩ,Ω 并与 AM2732内部下拉 电阻分压、要定义 两种模式、strap 配置引脚上的电压小于5mV 似乎是不合理的。

DP83TC812x-Q1符合 TC-10标准的100BASE-T1汽车以太网 PHY 数据表(修订版 B)



您好!
我有点迷路了。 很抱歉我在这里感到困惑。
是否锁存了 DP83TC812x-Q1 器件的错误引导模式?
您好、Fleenor、
TI 内部验证 EVM 并不是 TIDA-020047参考设计的实际问题,我认为这有风险。
,、我创建了一个新的 DP83TC812x-Q1线程。
谢谢!
好的、我认为 DP38TC812x-Q1团队从这一点上会提供最好的帮助。 您能否提供指向新主题的链接以供参考? 请随时再次与我们联系或向我们的其他支持团队提供联系信息(fleenor@ti.com)。 可以在此期间关闭此主题吗?
此致、
扎卡里·弗莱诺