This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1236914/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

我们在过去几个月内一直与 TMS570LC4357合作、用于 建立 CAN 协议甚至 SPI 协议。 我们已注意到、打开电源时、组件即使只有一小段时间也会变热。
器件发热可能会导致我们使用该板的应用出现问题。
电路板的发热是否与电路板相同? 这是不是 我们的特定电路板有问题?

还有一个问题是稳压器3.3V 和1.4V 的 稳压器不工作,经常安静发生。 我们如何防止它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    电路板是否正与电路板一样发热? [/报价]

    不、这是您的电路板问题。  

    Unknown 说:
    另一个问题是稳压器,3.3V 和1.4V 稳压器不工作,经常安静地发生。 我们如何防止这种情况?

    您是否在其他电路板上也遇到同样的问题? 我认为您电路板上存在对电源或对 GND 短路。  

    [/quote]