Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 我们在过去几个月内一直与 TMS570LC4357合作、用于 建立 CAN 协议甚至 SPI 协议。 我们已注意到、打开电源时、组件即使只有一小段时间也会变热。
器件发热可能会导致我们使用该板的应用出现问题。
电路板的发热是否与电路板相同? 这是不是 我们的特定电路板有问题?
还有一个问题是稳压器3.3V 和1.4V 的 稳压器不工作,经常安静发生。 我们如何防止它?