请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2432 亲爱的香榭丽舍大街,
我的客户使用 AM2432 GP 器件在其定制电路板上顺利测试了 USB CDC Echo 示例、但使用 AM2432 HSFS 器件的新定制电路板上不能使用相同的 USB CDC Echo 示例。 是否需要进行任何更改才能为 AM243x HSFS 器件运行 USB CDC Echo 示例?
他们的 SW SDK 版本为 v8.5.0。
谢谢、此致、
SI