This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:在 HSFS 器件上不使用 USB CDC Echo 示例

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238725/am2432-usb-cdc-echo-example-was-not-worked-on-hsfs-device

器件型号:AM2432

亲爱的香榭丽舍大街,

我的客户使用 AM2432 GP 器件在其定制电路板上顺利测试了 USB CDC Echo 示例、但使用 AM2432 HSFS 器件的新定制电路板上不能使用相同的 USB CDC Echo 示例。 是否需要进行任何更改才能为 AM243x HSFS 器件运行 USB CDC Echo 示例?

他们的 SW SDK 版本为 v8.5.0。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SI:

    我能想到的唯一区别是您用于初始化电路板的方法:

    1.如果使用 SBL_NULL 来初始化电路板、则对于 GP 器件、应使用 SBL_null.release.tiimage。 对于 HSFS 器件、 应使用 sbl_null.release.hs_fs.tiimage。

    2.如果您使用的是 GEL 文件(不使用引导模式), 则对于 GP 设备,应使用 load_dmsc.js。  应使用 HSFS 器件 load_dmsc_hsfs.js。

    3.如果您使用的是 sbl_ospi,则对于 GP 器件, 应使用 sbl_ospi.release.tiimage。 对于 HSFS 器件、应使用 sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage。

    此致、