This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:将2个 SDRAM 连接至 EMIF x16接口

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1240878/tms570lc4357-connect-2-sdrams-to-emif-x16-interface

器件型号:TMS570LC4357

您好!

如何将2个 IS42S86400F (每个512MB)连接到 EMIF /CS0?

16位接口、8M x 16 x 4组 SDRAM

2个 ADR[12:0]和2个[DQ[15:0]

我是否应该使用 adr13反转/CS0以获得第二个/CS0?

BR、Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rene:

    它的确有效。  

    第二个 SDRAM 的反向{(反向 CS0)和(EMIF_A13)}--> CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、与很久以前发布的4个 MRAM 和两个 async /CS 相同。

    Br, Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存储器大小不应> EMIF CS 的实际帧大小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。

    2个 SDRAM、总共128MB (2x 64MB)

    4个 MRAM MR5A16ACMA35共享2个/CS、每个4MB