大家好、
关于 器件手册 spnu563a、客户提出了一些问题:
1) 1)根据手册、 角度增量=新角度 cnt -旧角度 cnt:

而 HET 接口是一个11位计数器、持续累积角度增量。 该11位计数器的功能是什么? 哪个模块使用此计数器值?
另外、根据下图、为什么4位角度增量数据来自该计数器?

2)

关于上图、剂量意味着如果当前角度增量= 31、HWAG 将将角度增量传递到 HET 三次、值为15、15和1。 如果是、时间安排是什么?
3) 3) 角度节拍是如何生成的?
SCNT 的计数周期为 P (n-1)/K、每次对 P (n-1)/K 进行计数时、SCNT 都会生成一个角度节拍、在一个档位信号周期内最多产生 K 个角度节拍。

但是、该文档还说明 SCNT 以 K 步长计数、直至超过 P (n-1)以生成角度节拍。

您能帮助检查这3个问题吗? 谢谢。
此致、
切里