This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:MCAL v8.6.2.1 -版本说明

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1245095/tmdscncd263-mcal-v8-6-2-1---release-notes

器件型号:TMDSCNCD263

HII 团队、

我尝试将最新的 MCAL v8.6.2.1与矢量 SIP 集成。   

我找不到此版本 MCAL 软件包的发行说明来了解已解决的问题和新功能(如果有)。

您能否共享文件位置,以便我们获取发行说明?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Palani:

    很抱歉发行说明不存在。 8.6.2.1更多地是我们通过修复矢量报告的错误所做的修补程序版本。 对于此版本、备注缺失、MCAL SW 团队在结束时确认了这一点。  

    这里不介绍任何新功能、唯一需要更改的是、对于 PWM、ADC 等模块、我们修复了与 CAT2 ISR 相关的一系列构建错误。如果您需要、我必须向 MCAL 团队咨询以了解任何具体详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII kowshik,

    您能否分享此版本 MCAL 中解决的错误列表,尤其是对于 ADC、GPT、PWM、SPI、UART、 如有 WDG? 这将有助于我验证并与我们的系统集成。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Palani:

    下面是针对此版本修复的所有错误的列表。 很抱歉,您所请求的页面不存在!

    MCAL -11502 [ETH]Eth_Init:头文件和源文件中的不同宏
    MCAL -11503 [GPT]在 GUI 和命令行中生成的源文件的生成结果有差异
    MCAL 11504 [I2C_OsCounter 基准始终使用命名 OsCounter_生成。
    MCAL -11505 [MCU]:MCU_Init:头文件和源文件中存在不同的宏
    MCAL -11506 [端口]:PortPinMode 和 PortPinPeripheralSignal 的 Port_AM263x.arXML 中缺少配置可能性。
    MCAL -11507 [UART]:不生成 cdd_uart_PBcfg.c。 它不是 CRYPTOMANIFEST.MF 的一部分
    MCAL -11508 对模块中类别2中断的不同处理。
    MCAL-11509 [ADC]:ADC_ISR_CAT2导致编译器警告和错误
    MCAL-11510 [ETh]:中断在 ETH_IRQ.h 中声明、但在使用 ISR 之前不包括 Os.h
    MCAL 11511 [gpt]:gpt_irq.c:在 clang 定义的 Cat2中断的情况下 GPT_Ch14Isr 错误
    MCAL-11512 [PWM]:配合 PwmTypeofInterruptFunction 使用 PWM = PWM_ISR_CAT2会导致编译器警告
    MCAL 11513 [SPI]:spi_Cfg.c/spi_Lcfg.c/spi_PBcfg.c:2类情况下定义的中断错误
    MCAL -11514 [WDG、ADC]:wdg.c 和 wdg_irq.c:中断类别2情况下的编译错误
    MCAL-11515 [DMA]:重新定义 isMapAvailable