请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSCNCD263 HII 团队、
我尝试将最新的 MCAL v8.6.2.1与矢量 SIP 集成。
我找不到此版本 MCAL 软件包的发行说明来了解已解决的问题和新功能(如果有)。
您能否共享文件位置,以便我们获取发行说明?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HII 团队、
我尝试将最新的 MCAL v8.6.2.1与矢量 SIP 集成。
我找不到此版本 MCAL 软件包的发行说明来了解已解决的问题和新功能(如果有)。
您能否共享文件位置,以便我们获取发行说明?
谢谢。
尊敬的 Palani:
很抱歉发行说明不存在。 8.6.2.1更多地是我们通过修复矢量报告的错误所做的修补程序版本。 对于此版本、备注缺失、MCAL SW 团队在结束时确认了这一点。
这里不介绍任何新功能、唯一需要更改的是、对于 PWM、ADC 等模块、我们修复了与 CAT2 ISR 相关的一系列构建错误。如果您需要、我必须向 MCAL 团队咨询以了解任何具体详细信息。
谢谢
尊敬的 Palani:
下面是针对此版本修复的所有错误的列表。 很抱歉,您所请求的页面不存在!
MCAL -11502 | [ETH]Eth_Init:头文件和源文件中的不同宏 |
MCAL -11503 | [GPT]在 GUI 和命令行中生成的源文件的生成结果有差异 |
MCAL 11504 | [I2C_OsCounter 基准始终使用命名 OsCounter_生成。 |
MCAL -11505 | [MCU]:MCU_Init:头文件和源文件中存在不同的宏 |
MCAL -11506 | [端口]:PortPinMode 和 PortPinPeripheralSignal 的 Port_AM263x.arXML 中缺少配置可能性。 |
MCAL -11507 | [UART]:不生成 cdd_uart_PBcfg.c。 它不是 CRYPTOMANIFEST.MF 的一部分 |
MCAL -11508 | 对模块中类别2中断的不同处理。 |
MCAL-11509 | [ADC]:ADC_ISR_CAT2导致编译器警告和错误 |
MCAL-11510 | [ETh]:中断在 ETH_IRQ.h 中声明、但在使用 ISR 之前不包括 Os.h |
MCAL 11511 | [gpt]:gpt_irq.c:在 clang 定义的 Cat2中断的情况下 GPT_Ch14Isr 错误 |
MCAL-11512 | [PWM]:配合 PwmTypeofInterruptFunction 使用 PWM = PWM_ISR_CAT2会导致编译器警告 |
MCAL 11513 | [SPI]:spi_Cfg.c/spi_Lcfg.c/spi_PBcfg.c:2类情况下定义的中断错误 |
MCAL -11514 | [WDG、ADC]:wdg.c 和 wdg_irq.c:中断类别2情况下的编译错误 |
MCAL-11515 | [DMA]:重新定义 isMapAvailable |