请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 您好!
我已经在引脚 PA10上为 PWM 进行了以下设置。




但我不测量 PWM 信号。 如果我让所有设置保持不变、仅将引脚从 PA10更改为 Pb13、则一切都按预期工作。

要将 PA10用作 PWM、我必须执行什么操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经在引脚 PA10上为 PWM 进行了以下设置。




但我不测量 PWM 信号。 如果我让所有设置保持不变、仅将引脚从 PA10更改为 Pb13、则一切都按预期工作。

要将 PA10用作 PWM、我必须执行什么操作?
尊敬的 Jonas:
我是使用附加的工程重现此问题的、但没有看到相同的错误。
请运行我附加的工程、并将 J21和 J22设置为照片中的跳线配置。
e2e.ti.com/.../PWM_5F00_TIMER_5F00_DEMO.zip
让我知道它是否仍然没有输入信号。
此致、
迭戈·阿巴德