This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:PWM 在 PA10上不工作

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247674/lp-mspm0g3507-pwm-does-not-work-on-pa10

器件型号:LP-MSPM0G3507

您好!

我已经在引脚 PA10上为 PWM 进行了以下设置。

但我不测量 PWM 信号。  如果我让所有设置保持不变、仅将引脚从 PA10更改为 Pb13、则一切都按预期工作。

要将 PA10用作 PWM、我必须执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    我是使用附加的工程重现此问题的、但没有看到相同的错误。


    请运行我附加的工程、并将 J21和 J22设置为照片中的跳线配置。

      e2e.ti.com/.../PWM_5F00_TIMER_5F00_DEMO.zip

    让我知道它是否仍然没有输入信号。

    此致、

    迭戈·阿巴德