This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS273GPEVM:板载 XDS110 UART 缓冲器大小

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1245927/tmds273gpevm-on-board-xds110-uart-buffer-size

器件型号:TMDS273GPEVM

您好!

TMDS273GPEVM 的板载 XDS110器件中的 UART 发送/接收缓冲区大小是多少?

SOP3_MSS_UARTB_TX 信号缓冲器大小是否为1023字节?

此致、

田口博之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki:

    -板载 XDS110中的 UART 缓冲区大小如下:
     它具有可编程的 FIFO 长度、包括1字节深度的操作、从而提供传统的双缓冲接口。

    -在 AM273x 的 UART 驱动程序中, UART Rx 和 Tx FIFO 队列大小为64字节。

    -当你谈论 MSS_UARTB_TX 信号时、你指的是 AM273x UART (而不是 XDS110 UART、对吗?)。 AM273x-EVM MSS_UARTB_TX 信号缓冲器的大小也应为64字节。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shaunak:

    感谢您的答复。

    我指的是 XDS110的 MSS_UARTB_TX UART 缓冲区大小。

    CCS12.3.0中的 xDS110固件为 firmware_3.0.0.25.bin。

    此致、

    广之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您在同一句中使用的是术语 MSS_UARTB 和 XDS110。 这是不正确的。  

    MSS_UARTB 是 AM273x MCU 中使用的 UART 端口术语、即 Sitara 产品

    如果您说 XDS110、这是仿真器器件、它是一个名为 TM4C129的单独微控制器、通过编程可用作仿真器。 这是一个适用于我们所有 EVM 板的通用调试器。

    因此、如果您想了解有关 XDS110的信息、我会将其发送给我们的工具团队、Shaunak 已在前一个回复中共享了有关 AM273x 的所有必需信息。