您好!
TMDS273GPEVM 的板载 XDS110器件中的 UART 发送/接收缓冲区大小是多少?
SOP3_MSS_UARTB_TX 信号缓冲器大小是否为1023字节?
此致、
田口博之
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TMDS273GPEVM 的板载 XDS110器件中的 UART 发送/接收缓冲区大小是多少?
SOP3_MSS_UARTB_TX 信号缓冲器大小是否为1023字节?
此致、
田口博之
尊敬的 Hiroyuki:
-板载 XDS110中的 UART 缓冲区大小如下:
它具有可编程的 FIFO 长度、包括1字节深度的操作、从而提供传统的双缓冲接口。
-在 AM273x 的 UART 驱动程序中, UART Rx 和 Tx FIFO 队列大小为64字节。
-当你谈论 MSS_UARTB_TX 信号时、你指的是 AM273x UART (而不是 XDS110 UART、对吗?)。 AM273x-EVM MSS_UARTB_TX 信号缓冲器的大小也应为64字节。
此致、
Shaunak
您好, 用户244678
您在同一句中使用的是术语 MSS_UARTB 和 XDS110。 这是不正确的。
MSS_UARTB 是 AM273x MCU 中使用的 UART 端口术语、即 Sitara 产品
如果您说 XDS110、这是仿真器器件、它是一个名为 TM4C129的单独微控制器、通过编程可用作仿真器。 这是一个适用于我们所有 EVM 板的通用调试器。
因此、如果您想了解有关 XDS110的信息、我会将其发送给我们的工具团队、Shaunak 已在前一个回复中共享了有关 AM273x 的所有必需信息。