This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:对于 HWAG 模块中的滤波器使用存在疑问?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238754/tms570lc4357-doubts-about-filter-use-in-the-hwag-module

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我的器件手册是 spnu563a ,并且根据文档,HWAG 有两个过滤器,filter1和 filter2,和 filter filter2在奇点 齿期间有效。

这里有2个问题:

1.如果档位 信号在奇异性中存在且过滤功能打开,HWAG  如何知道档位同步是否已完成,并让  Filter2在正确的奇异性齿中发挥作用?

2.如果齿轮信号没有奇异性,打开滤波,如下图所示,滤波器2是否工作?

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有任何更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们已开始处理您的问题、并将尽快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    对于延迟表示歉意、我一直在处理其他问题。

    Unknown 说:
    1. 如果档位 信号存在于奇异性中且滤波已打开、 HWAG 如何知道档位同步当前是否已完成并让  Filter2在正确的奇异性齿期间起作用?

    这取决于 TEETH 寄存器值,HWAG 将 TCNT 的奇异性确定为 TEETH 寄存器值。

    一旦奇异性出现(TCNT = TEETH REGISTER)、就 会出现缝隙标记。

    现在、两个滤波器都将开始应用。

    Unknown 说:
    2. 如果齿轮信号没有奇异性,如下图所示,打开过滤,Filter2是否能正常工作?

    不可以、如果信号没有奇异性、则 Filter2在这里将不起作用。

     --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、jagadish、

    根据您的解释、我能否理解:

    如果齿轮没有缺失齿且过滤器已打开、那么 Filter2是否不起作用?

    如果齿轮缺少齿、打开滤波、此时 满足条件 TCNT =齿寄存器、但不处于同步状态(即、当前齿不是奇点齿)、Filter2将不会生效?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    如果齿轮没有缺齿且过滤器已打开,则 Filter2不会生效?

    是的、正确。

    如果齿轮缺少齿,请打开过滤,此时 满足条件 TCNT =齿寄存器,但不处于同步状态(即当前齿不是单一齿),则 Filter2将不会生效?

    是的、正确。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    当我打开过滤时,我是否需要同时打开过滤功能(即 HWAGCR2[8]断言),我是否需要打开 CRI 功能 (即 HWAGCR2[16]设置)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我打开过滤时,我是否需要同时打开过滤功能(即 HWAGCR2[8]断言),我是否需要打开 CRI 功能 (即 HWAGCR2[16]设置)?

    是的、必须进行设置。