This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:TMDSEMU200-U

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSEMU200-U, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251850/tmdsemu200-u-tmdsemu200-u

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTM4C1294NCPDT

您好!

可以使用命令行来执行此命令"读取 MAC 地址"值、如果是、如何执行该操作?>

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里使用的是哪些 GUI/工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 uniflash、但希望尽可能使用命令行读取 MAC 地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪种设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 XDS200调试探针 TMDSEMU200-U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 XDS200调试探针 TMDSEMU200-U
     

    我正在查找正在使用的器件、而不是调试探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个 Tiva TM4C1294NCPDT、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="568925" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251850/tmdsemu200-u-tmdsemu200-u 可行的方法是使用命令行执行此命令读取 MAC 地址值,如果是,我该怎么做?>

    您可以使用 ReadMAC 地址 运行:

    谢谢