请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEMU200-U 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TM4C1294NCPDT
您好!
可以使用命令行来执行此命令"读取 MAC 地址"值、如果是、如何执行该操作?>

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
可以使用命令行来执行此命令"读取 MAC 地址"值、如果是、如何执行该操作?>

谢谢
我正在使用 XDS200调试探针 TMDSEMU200-U
我正在查找正在使用的器件、而不是调试探针。
您可以使用 ReadMAC 地址 运行:

谢谢
小