您好!
(THİNK THİS LOGİC 为 EEPROM 和闪存的常规。 非 DEVİCE SPESİFİC μ A)
如何处理擦除 EEPROM 和闪存门删除算法的逻辑?
在 EEPROM 中写入任何内容之前、我是否必须进行擦除? (假设我向地址写入8个字节、希望在不删除当前数据的情况下再次写入(写覆盖))、我可以这么做吗、或者我必须先删除?
闪存中的问题相同
EEPROM 使用或非门、闪存使用与非门。 如何删除此系统中的单元格。 假设我使用或非门、且里面有"1"。 因此、无论我给出0还是1、答案都将始终为0。 假设我使用的是 NAND 门闪存、并且我的单元中有"0"。 无论我使用0还是1、答案始终是1。 我如何在或非门中变为1到1、以及如何在与门中变为0到0。