This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何使用 EEPROM 和闪存删除算法

Guru**** 2450140 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252286/tms570lc4357-how-to-work-eeprom-and-flash-delete-algorithm

器件型号:TMS570LC4357

您好!

(THİNK THİS LOGİC 为 EEPROM 和闪存的常规。 非 DEVİCE SPESİFİC μ A)

如何处理擦除 EEPROM 和闪存门删除算法的逻辑?

在 EEPROM 中写入任何内容之前、我是否必须进行擦除? (假设我向地址写入8个字节、希望在不删除当前数据的情况下再次写入(写覆盖))、我可以这么做吗、或者我必须先删除?

闪存中的问题相同

EEPROM 使用或非门、闪存使用与非门。 如何删除此系统中的单元格。 假设我使用或非门、且里面有"1"。 因此、无论我给出0还是1、答案都将始终为0。 假设我使用的是 NAND 门闪存、并且我的单元中有"0"。 无论我使用0还是1、答案始终是1。 我如何在或非门中变为1到1、以及如何在与门中变为0到0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    TMS570LC4357中采用的闪存技术属于 NOR、适用于闪存和 EEPROM 仿真。 所以、我的意思是整个非易失性闪存存储器(组0、组1和组7 (EEPROM 仿真))使用或非门。

    由于这些存储器使用 NOR、擦除后的默认存储器值为全1。 所以、写入操作可以使该位从1变为0、而写入操作不能使该位从0变为1。 这意味着、如果您需要将任何特定位置从0更改为1、那么您必须擦除相应扇区并需要写入数据。

    Unknown 说:
    1-在 EEPROM 中写入任何内容之前、是否必须擦除? (假设我向地址写入8个字节、希望在不删除当前数据的情况下再次写入(写覆盖))。我可以这样做吗?或者必须先删除?

    是的、要将任何数据写入 EEPROM 仿真、您必须在将数据写入存储器之前擦除、就像闪存一样。  

    但还有另一个选项、即您可以使用 TI-FEE 库。 如果您使用此库、那么您无需执行任何擦除操作。 擦除操作由 FEE 库在后台处理。

    例如、这里的数据是按块来处理的。 我只能提供块编号和数据进行写操作、我只需要提供数据 n 次而不进行任何擦除、之后我只需要为读操作提供块编号就可以获取最新数据。

    有关更多详细信息、请参阅 FEE 用户指南和以下主题:

    (18) TMS570LS3137:在 FEE 模块内进行数据备份-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    e2e.ti.com/.../1830.TI-FEE-User-Guide.pdf

    Unknown 说:
    2-闪存中的同一问题

    正如我说过的、整个非易失性存储器构建在 NOR 闪存上、此处同样适用。

    擦除后、NOR 将刷写默认的存储器值为全1。 所以、写入操作可以使该位从1变为0、而写入操作不能使该位从0变为1。 这意味着、如果您需要将任何特定位置从0更改为1、那么您必须擦除相应扇区并需要写入数据。

    Unknown 说:
    3- EEPROM 使用 NOR 门,闪存使用 NAND 门。

    不、这是不正确的。 在该器件中、这两个存储器均由或非门制成。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。