您好!
我对 NRST 引脚有疑问。
NRST 引脚与 I2C0_SCL (PA1)复用、用于16引脚
我的客户正在使用 MSPM0L1304 16引脚器件。
NRST 引脚由应用禁用。

但是、MSPM0必须能够在客户的系统中运行应用程序时从主机接收 BSL 进入序列。
即使禁用了 NRST 引脚、BSL 进入序列是否也会调用引导加载程序?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 NRST 引脚有疑问。
NRST 引脚与 I2C0_SCL (PA1)复用、用于16引脚
我的客户正在使用 MSPM0L1304 16引脚器件。
NRST 引脚由应用禁用。

但是、MSPM0必须能够在客户的系统中运行应用程序时从主机接收 BSL 进入序列。
即使禁用了 NRST 引脚、BSL 进入序列是否也会调用引导加载程序?
H Sal Ye.
但是,当不使用 NRST 时,主机如何通过信号重置 M0设备?
如果 NRST 被禁用、不能复位 M0?
主机将使用硬件 BSL 调用。
它使用 BSL_HOST_MCU_i2c 示例使用 NRST 和 PA18信号进行 BSL 进入序列。
我们不考虑使用软件 BSL 调用。
您好、SY、
可以、它可以与我之前提到的 NRST 引脚配合使用:
有关此问题的一个变通办法是使用软件 BSL 调用。 详细信息 可参见 TRM。
使用软件 BSL 调用、然后器件将重新启动并运行 BSL 代码。
B.R.
萨尔