This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:禁用 NRST 引脚时是否调用 BSL?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1249558/mspm0l1304-is-bsl-invoked-when-nrst-pin-is-disabled

器件型号:MSPM0L1304

您好!  

我对 NRST 引脚有疑问。  

NRST 引脚与 I2C0_SCL (PA1)复用、用于16引脚  

我的客户正在使用 MSPM0L1304 16引脚器件。

NRST 引脚由应用禁用。  

但是、MSPM0必须能够在客户的系统中运行应用程序时从主机接收 BSL 进入序列。  

即使禁用了 NRST 引脚、BSL 进入序列是否也会调用引导加载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    是的、它可以正常工作。

    不过、当不使用 NRST 时、主机如何通过信号复位 M0器件?

    有关该问题的一种权变措施是使用软件 BSL 调用。 有关详细信息 、请参阅 TRM。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Sal Ye.

    但是,当不使用 NRST 时,主机如何通过信号重置 M0设备?

    如果 NRST 被禁用、不能复位 M0?

    主机将使用硬件 BSL 调用。

    它使用 BSL_HOST_MCU_i2c 示例使用 NRST 和 PA18信号进行 BSL 进入序列。

    我们不考虑使用软件 BSL 调用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    Unknown 说:
    应用程序禁用 NRST 引脚。  [/报价]

    如果您禁用了 NRST 引脚、那么如何使用 NRST 复位 M0器件? 您应使用其他方式复位 M0器件、如果调用 BSL、M0将进入 BSL 模式、

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sal Ye、

    我的客户使用 I2C 与 AP 通信。

    他还将使用 I2C BSL 进行固件下载。

    但是、除非禁用 NRST 引脚、否则 I2C 将不工作。

    是否可以在不禁用 NRST 引脚的情况下使用 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    可以、它可以与我之前提到的 NRST 引脚配合使用:

    有关此问题的一个变通办法是使用软件 BSL 调用。 详细信息 可参见 TRM。

    使用软件 BSL 调用、然后器件将重新启动并运行 BSL 代码。

    B.R.

    萨尔