您好!
我有一个客户在 MSPM0L 上启用了 WDT、他发现、一旦对器件进行编程并启用看门狗、他就无法使用 IAR 通过调试器重新连接。 为了在 IAR 中成功地重新编程、客户必须使用 DSSM 复位来擦除芯片。
WDT 间隔在20-40ms 范围内。
我们是否知道 IAR 在编程前是否禁用了看门狗? 或者这是一个已知问题吗?
穆南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个客户在 MSPM0L 上启用了 WDT、他发现、一旦对器件进行编程并启用看门狗、他就无法使用 IAR 通过调试器重新连接。 为了在 IAR 中成功地重新编程、客户必须使用 DSSM 复位来擦除芯片。
WDT 间隔在20-40ms 范围内。
我们是否知道 IAR 在编程前是否禁用了看门狗? 或者这是一个已知问题吗?
穆南
您好,穆南
我们可以重现此问题。
我们认为这个问题可能与 WDT 无关。 此问题可能与"在低功耗模式下进行调试"有关
请查看 known_issues_FAQ.html .../mspm0_SDK_1_00_01_03/docs/english/known_issues_FAQ/known_issues_faq_mspm0_sdk_1_00_01_03.html 附录 A -低功耗模式下的调试
请检查代码是否有低功耗模式。
在 IAR 中、取消了低功耗模式、
或在 CCS 上调试
谢谢