This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:WDT 处于活动状态的 IAR 编程器

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252417/mspm0l1306-iar-programmer-with-wdt-active

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我有一个客户在 MSPM0L 上启用了 WDT、他发现、一旦对器件进行编程并启用看门狗、他就无法使用 IAR 通过调试器重新连接。 为了在 IAR 中成功地重新编程、客户必须使用 DSSM 复位来擦除芯片。

WDT 间隔在20-40ms 范围内。

我们是否知道 IAR 在编程前是否禁用了看门狗? 或者这是一个已知问题吗?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆南

    我会向专家核实这一问题。 我稍后会回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆南

    我们可以重现此问题。

    我们认为这个问题可能与 WDT 无关。 此问题可能与"在低功耗模式下进行调试"有关

    请查看 known_issues_FAQ.html .../mspm0_SDK_1_00_01_03/docs/english/known_issues_FAQ/known_issues_faq_mspm0_sdk_1_00_01_03.html 附录 A -低功耗模式下的调试

    请检查代码是否有低功耗模式。

    在 IAR 中、取消了低功耗模式、

    或在 CCS 上调试

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    我不认为客户正在其应用中使用低功耗模式、是否还有其他任何可能导致编程/连接问题的因素?

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆南

    我们使用了不具有低功耗模式的示例代码。 IAR 上没有"无法重新连接"问题

    您能否请求客户检查、以确定 CCS 平台上是否存在类似问题?

    另一方面、能否将客户代码发送给我进行测试?

    谢谢