主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我们遇到的问题是、我们的某些 XDS110探针无法从 uniflash 对 RM57器件进行编程、并显示以下错误:
[ERROR] IcePick:连接目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问设备寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.11.0.00128)
根据论坛建议、我从空白 CCS 项目(.ccxml)运行"测试连接"程序、该程序最终输出以下内容:
-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-233'(0xffffff17)。标题为"SC_ERR_PATH_BROK"。
说明内容是:JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会被破坏。尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。目标的 JTAG 扫描路径似乎由于卡在一个或卡在零故障而损坏。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
此错误代码链接到故障排除指南的"无效数据读回"部分、该部分建议调试探针或待编程器件出现硬件问题。 我的问题是、已编程器件具有成熟的硬件设计、我们最近才在 XDS110器件的子集上看到此问题(我可以使用不同的探针并对器件进行正常编程)。 我们也遇到了编程问题、表明 PC 复位可以解决哪些问题可能与此相关、也可能不相关。 在确定 XDS110器件是否出现故障时、是否有任何其他步骤、如果是、是否可以对其进行复位/维修?
此致、
马修·霍华德