This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:XDS110 [ERROR] IcePick:在某些 XDS110探针上连接到目标时出错:(ERROR -2131 @ 0x0)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251932/rm57l843-xds110-error-icepick-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0-on-some-xds110-probes

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!  

我们遇到的问题是、我们的某些 XDS110探针无法从 uniflash 对 RM57器件进行编程、并显示以下错误:

[ERROR] IcePick:连接目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问设备寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.11.0.00128)

根据论坛建议、我从空白 CCS 项目(.ccxml)运行"测试连接"程序、该程序最终输出以下内容:  

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffffff17)。标题为"SC_ERR_PATH_BROK"。

说明内容是:JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会被破坏。尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。目标的 JTAG 扫描路径似乎由于卡在一个或卡在零故障而损坏。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

此错误代码链接到故障排除指南的"无效数据读回"部分、该部分建议调试探针或待编程器件出现硬件问题。 我的问题是、已编程器件具有成熟的硬件设计、我们最近才在 XDS110器件的子集上看到此问题(我可以使用不同的探针并对器件进行正常编程)。 我们也遇到了编程问题、表明 PC 复位可以解决哪些问题可能与此相关、也可能不相关。 在确定 XDS110器件是否出现故障时、是否有任何其他步骤、如果是、是否可以对其进行复位/维修?  

此致、  

马修·霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    请您仔细阅读以下主题并执行客户提到的操作吗? 因为本期与您的问题类似。

    (18) RM57L843:JTAG 问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jagadish、  

    我们有一个4.7kΩ Ω 上拉电阻器 nTRST。 我们的硬件设计相当成熟、使用其他 XDS110探头对器件进行编程没有问题。 此外、 xds110reset 应用程序(和 xdsdfu)会用于复位器件。  

    谢谢。  

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是由部分损坏的20针带状电缆引起的、该带状电缆本身似乎不可用。 是否可以直接通过 TI 订购?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是由部分损坏的20针带状电缆引起的,似乎该电缆本身不可用。 [/报价]

     JTAG 连接器和引脚排列页面 XDS110部分的调试端口说明:

    [报价]组装部件号: 调试端口电缆是定制的、没有直接的订购部件号、因此需要组装。

    页面给出了一些器件型号。